This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1612:这两个器件的完整数字是多少

Guru**** 2893080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1198971/msp430f1612-what-are-the-full-numbers-of-these-two-devices

器件型号:MSP430F1612

这两个芯片的完整器件型号是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为"M430U360"来自 MSP430Fx 系列。 它是专用客户的特殊器件型号。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金;

    我知道他是 MSP430Fx 系列、也 知道这是 TI 官方参考设计。我们想要设计血糖仪、我们想参考官方网站设计、但我们不知道您的参考设计是如何使用的。  我的。找到了一个评估板,所以 您能 帮您检查一下吗 ?  该评估板使用了哪种解决方案?您能检查它的完整型号吗? 或其参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试找出它。

    此致、

    现金 Hao