This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043错误135

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1198689/evm430-fr6043-evm430-fr6043-error-135

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

我再次 使用 evm430-fr6043开始使用超声波流量计进行测试、但现在我得到的错误代码是:135、这是我几天前使用流量计时从未使用过的、当时流量计工作正常、是什么导致了该错误?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    您是否正在使用 USS 设计中心?  

    如果您的移位值大于您的 maxSampleShift 值、则从 API 文档中返回此错误。  

    您可以尝试将其作为起点增大、但 查看类似的线程以了解此错误可能是由于多个不同的参数设置错误、设置正确后应消失。

    您的设置是否发生了任何变化?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    是的、我正在使用 USS。

    我应该首先更改哪个参数?  

    没有任何变化。

    此致、  

    A-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A-Jay、

    您能否捕获波形?

    根据此主题  、您可以尝试增大 USS_userConfigh.h 头文件中的 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 值。 以及更改增益和 发射频率设置。  

    此致、
    Brandon Fisher