This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:用于热纹波的 MSP430i2041?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199130/msp430i2041-msp430i2041-for-thermocuple

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040

您好!

有关 i2041的一般问题。
是否适合测量热电偶或是否有任何热电偶
是否更适合具有大小相同的16/24位 ADC 的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用外部调节器。 查看 TI 的双通道 K 型测量系统应用手册 SBAA354

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa354/sbaa354.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Keith、

    Die Idee 专家肠道。 Nur auf der LP ist keine mcu und kein extern ad-Wandler auf der lp。 滑板
    Keine MCU mit 16/24位与 einer Baugröße von 5x5mm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个想法很好。 只有在 LP 上是否
    和 LP 上的外部 AD 转换器。 就在那里
    没有采用16/24Bit 和5x5mm 封装尺寸的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您甚至没有告诉我们您想要使用什么热电偶。 但您可以进行数学运算。 找到最小基准电压下的 ADC 分辨率。 您可以从此处看到您从热电偶获得的温度分辨率。

    请注意、没有 MCU 可以测量负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您可以使用 MSP430i2041或 MSP430I2040来实现此目的(如果您不需要完整的32kB 闪存和1kB RAM)。 在您需要的尺寸中、这些可能是最佳的价格/ ADC 分辨率。 24位 Δ-Σ 非常适合测量温度等缓慢变化的参数。  

    该应用手册 Keith linked 是一个很好的资源。 如果  您不熟悉热电偶的一般使用方法、我还建议您使用《热电偶测量基本指南》(文献编号:SBAA274)。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、您好、Keith、

    首先、非常感谢您的回答。
    您想知道我们要测量哪个热电偶。
    嗯、它是一个发送器、它测量 S、K、T、J、 B 类、 N、E、R、C、L、 U。我处理热电偶的时间已近20年、并编写了一些固件 Forti-MCU。 但现在我们对项目有非常特殊的要求、因此我需要一个具有最大功率的小型 MCU 5x5mm 和16/24位 SD 转换器。 为此、我们喜欢使用 TI MCU。 因此、我的问题旨在解决 i2041是否适合这一问题、或者 TI 的产品系列中是否有类似的 MCU
    我目前找不到它。 能不能再帮我更进一步。 正如我说过的、由于空间原因、外部 ADC 无法使用。 在这方面、您是否有任何建议/建议。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的澄清。  

    [引用 userid="256830" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199130/msp430i2041-msp430i2041-for-thermocuple/4524127 #4524127"]嗯、它是一个发送器、测量 S、K、T、J、 B、 N、E、R、C、L、 U。我处理热电偶的时间已近20年、并编写了一些固件 Forti-MCU。 但现在我们对项目有非常特殊的要求、因此我需要一个具有最大功率的小型 MCU 5x5mm 和16/24位 SD 转换器。 为此、我们喜欢使用 TI MCU。 因此、我的问题旨在解决 i2041是否适合这一问题、或者 TI 的产品系列中是否有类似的 MCU
    我目前找不到它。 能不能再帮我更进一步。 正如我说过的、由于空间原因、外部 ADC 无法使用。 在这方面、您是否有任何建议/建议。[/引述]

    根据您的尺寸和 ADC 要求、您已从我们的 MSP430产品系列中为此选择了最佳器件。

    我 相信我们没有关于 SD24与任何类型的热电偶一起使用的完整建议/设计。 尽管如此、MSP430I204x 系列中的 SD24与具有内部 PGA 的外部 Δ-Σ ADC 没有任何实质性区别。 因此、您可以使用外部24位 Σ-Δ 执行任何操作、也可以使用这种集成的 Σ-Δ 执行任何操作。 正如 Keith 所说的,您只需要记住电源是单极的。

    此致、
    Brandon Fisher