This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:mathlib 问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, MSPMATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1199972/msp430f5438a-mathlib-issues

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMATHLIBMSPMATHLIB

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户的项目构建建议具有以下处理建议:

关键字“math,”在 msp430ware_3_80_14_01中检索并得到以下结果:

从搜索结果中、mathlib 对应于以下产品线:

  • energy_measurement
  • 26xx
  • 2522.
  • 2676.
  • CapTIvate

1) 1)客户想知道5438A 的 mathlib 是否使用 energy_measurement 中的库?

2) 2) 库根据文件夹的文件分类分为 IQMathlib 和 Qmathlib。 这两种类型的库之间有何区别?  

3) 3) 每个库之间的具体区别是什么? 是否有任何文档可供参考?  

  • LARGE_CODE_LARGE_DATA
  • large_code_restricted_data
  • large_code_small_data
  • small_code_small_data

以上四个库之间有何区别? 如何在使用期间选择它们?  

4) 4) MSPMATHLIB_CCS_MSP430_5xx_6xx_FRxx_LARGE_CODE_small_data.lib 和 libmath.a 被发现为以下图像、如何使用它们?

您能帮您研究一下这种情况吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南明确描述了 Qmathlib (16位定点)和 IQMathlib 之间的差异。 (32位定点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于代码示例、我认为客户可以参考这些。