This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F135:BSL 代码?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F135, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200172/msp430f135-bsl-code

器件型号:MSP430F135
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

您好 MSP430团队、

我希望这个我们正在开发的编程器能够在我们使用这些语言的同时对 MSP430进行重新编程。

我们使用的 MSP430是具有 BSL 引脚的 MSP430F135。

我想知道 TI 是否有引导加载程序 C 代码、我们是否可以将其嵌入到编程器中以执行此功能。

请告知您是否向客户提供此代码。

如果是、您可以向我发送一个链接吗? 还是将代码发送给我?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在 MSPBSL 页面概述的步骤2下 、是不同 BSL 主机代码的示例。 它们包括脚本编写器、基于 Arm 的主机、基于 Sitara 的主机和基于 Linux 的主机。

    您还可以选择使用 MSPBSL 用户指南来创建您自己的 BSL 主机代码。

    谢谢、

    Susan