This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:串行端口通信问题

Guru**** 2583225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200436/msp430i2041-serial-port-communication-issue

器件型号:MSP430I2041

大家好、

使用固件对器件进行编程后、串行端口无法通信。 它可以在更换 MCU 后正常工作。

目前,有近20件同样的问题。  

串行端口出现故障的原因是波特率不稳定、还是芯片内部时钟源电路等?

--

谢谢、此致

耶鲁大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您更改了什么"固件"?

    MCU 中使用的固件是什么?

    我们无法从您提供给我们的信息中得知。 如果您无法共享代码、至少在串行端口上放置一个示波器、以查看波特率是否确实不稳定。

    我建议您将代码缩减到最低限度-主要是初始化部分-并查看您是否可以重复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    1. 您是否在固件中对串行端口进行编程?  
    2. 您正在编程的每个电路板上都有这种情况吗?
    3. 您是否能够使用 O 范围查看串行端口上的任何内容? 尝试发送 RX 上的位以验证数据是否从器件发送。

    此致、

    Luke