This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1200571/msp430fr2433-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

您好!  

我们的产品采用  TI 芯片 MSP430FR2433IRGER 、有时无法正常工作、或无法正常工作、但无法再次工作。  

这是晶体问题吗? 我们使用  的是 AS75-32768D-PF 32.768kHz 晶体、1.6x1.0mm 9pF 20ppm -40/+85°C ESR 最大90k。

晶振选择是否正确?  

晶体的配置为:  

  • AGC 被启用(XT1AGCOFF = 0)
  • XT1DRIVE 值为3 (默认值)
  • 低频模式
  • XT1AUTOOFF = 1

我们检测到占空比接近50%。  

我们根据您的应用手册、使用负电阻(SLAA322D§4.2)测试热蜡的稳定性、  

我们发现安全系数>6。 根据应用手册、我们的设计非常安全。  

请 毫不犹豫地评论我们的测试。  

提前感谢您

此致  

梁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是晶体问题、您应该在  SFRIFG1.OFIFG 上读出振荡器故障中断标志。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao、您好!  

    请您给我发送电子邮件

    AS75-32768D-PF 32.768kHz 晶体、1.6x1.0mm 9pF 20ppm -40/+85°C ESR 最大值90k。

    适用于  TI 芯片 MSP430FR2433IRGER?

    此致  

    梁力华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个晶振  AS75-32768D-PF 对我来说很合适。  

    此致、

    现金 Hao