This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430 COM0 &放大器;COM1泄漏电流问题

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1198978/msp430f67791a-msp430-com0-com1-leakage-current-issue

器件型号:MSP430F67791A

大家好、

我正在开发 具有 LCD 的低功耗器件。 我的问题是 COM0和 COM1是不可控制的、因此始终输出1.2V 电压。由于这一点、我的器件电流消耗在一段时间后增加到150uA、最初为6uA (非常适合我的应用)。

请建议在 MCU 侧控制 COM0和 COM1以使我的项目完美工作所需的任何变通办法。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 COM0和 COM1用于 LCD、它应该输出一个 AC 波? 1.2V 的原因

    您能否向我展示如何使用 COM 0和 COM1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM0和 COM1均为直流输出。 COM0至 COM7引脚与 LCD 路4.7uF 电容器连接。  

    COM2-7完全控制睡眠模式到0V 输出、但 COM0和 COM1不是。 它们持续输出1.2V 直流电压、并增加睡眠模式下的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要将 COM0和 COM1设置为什么?

    COM0和 COM1的硬件连接如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周奕迅、您好!

    感谢您对此问题的关注。

    找到并解决问题。

    问题出在 MCU 方面。 COM0和 COM1不存在任何控制寄存器、并且它始终处于输出模式、因此放电寄存器需要与电容器一起添加、因此它可以防止电容器过充连续放电。  

    由于在省电模式期间电容器过充、LCD 在显示屏上也会出现 Brust 取消控制的变化、导致显示屏逐渐消失。