This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP430FR6047超声波感应评估模块

Guru**** 2536890 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1227802/evm430-fr6047-msp430fr6047-ultrasonic-sensing-evaluation-module

器件型号:EVM430-FR6047

Expert 您好

我对 用于水流量计的 EVM430-FR6047有疑问。

-我们需要4-20mA 输出,任何可用的 Booster Pack 与  EVM430-FR6047一起使用,以获得4-20mA 输出? 或者有没有可能从 EVM 获得模拟信号?  

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    据我所知、不存在可以做到这一点的 BoosterPack、而且、如果不使用某种专用硬件、就可能没有直接的方法使用此电路板来做到这一点。 该板旨在仅通过 HID/串行接口将数据馈送至 GUI。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有可与此 EVM 插入的具有无线连接功能的 Booster Pack 列表?

    Mike