This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:将 ADC 配置为从 SENS026A 传感器 Booster Pack 上的 DRV5055A 获取读数/数据。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1227328/lp-mspm0g3507-configure-adc-to-take-readings-data-from-drv5055a-on-sens026a-sensor-booster-pack

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:DRV5055MSPM0G3507

嗨、我想知道是否有配置 ADC 的示例代码来从 SENS026A 传感器 Booster Pack 中包含的 DRV5055A 霍尔效应传感器获取数据? 我尝试使用 MSPM0G3507 Launchpad 获取和显示 DRV5055传感器的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 DRV5055数据表、发现其输出范围为0V 至 VDD。 对于 MSPM0 ADC 配置、您可以使用 VDD 作为 ADC 电压基准。  SDK 中有一个名为"ADC12_single_conversion"的示例代码、使用 VDD 作为基准。 它应该符合您的要求。  

    如果它不符合您的要求、您能详细介绍一下这个应用吗? 我们还希望为您的应用制作演示。  

    该应用的 EE 是什么?  MSPM0需要哪些函数?  

    此致、

    现金 Hao