This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:雨滴导致误触发

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222911/msp430fr2533-rain-drops-cause-false-trigger

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件:TIDM-1021

我们在具有电容式触摸正面的内部通信产品中使用该部件。 我们正受到雨滴造成的误触发。

应用有关如何在不升级布局(TX 和 RX 重路由)的情况下优化驱动器/固件的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kahsay、

    有一个参考设计TIDM-1021和文档 介绍了看到错误触发的原因以及缓解这些触发的方法。

    请看一下、如果您需要进一步的指导、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    也许我不清楚"没有升级布局.."。 该产品自一年前便已上市、并大量报告此问题。 因此、我们需要某种基于 FW 的解决方案。 我们无法修改产品的硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kahsay、

    好的-明白了。  您可能需要检查触摸阈值以及软件如何在回调中处理传感器处理。   

     如果您尚未看到、请查看 TIDM-1021软件。  在页面中间向下滚动、此时会显示下载按钮。

    看一下参考代码中的函数 Keypad_Callback()以及第19页中描述的算法。   您是否会在回叫中执行与此类似的操作?

    此算法可成功通过"外壳提供的保护等级(IP 代码) IEC 60529 "。  您可以在 TIDM-1021文档的第3.2.4节中找到测试通过的链接。

    要解决此问题、您可以尝试将触摸阈值调整得更高一些。  这很简单、只要您可以使用 CAPT-PGMR 将 CapTIvate GUI 连接到目标、就像您在产品开发期间所做的那样。  如果您无法通过 I2C 或 UART 连接到 CAPT-PGMR、那么这将成为一项挑战、并且是一个命中或缺失的过程。

    您对转换增益、转换计数值和触控阈值设置有何看法?