This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:Vcc = 2.5V 时 GPIO 的输入阈值电平

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1226773/msp430f5510-input-threshold-levels-for-gpio-at-vcc-2-5v

器件型号:MSP430F5510

数据表中没有 MSP430运行时的电压水平、2.5V

当 VCC = 2.5V 时、VIH 是多少?

我们是否可以使用图5-18来估算 Vih、Vil 和迟滞水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我不会使用图5-18、因为它描述的是由 VUSB 供电的 USB 端口、而不是 MCU 的 VDD 供电、但是您可以使用类似的过程来尝试从表中估算。  它将介于1.8V 和3.0V 数据点之间、因此如果您为它们画一条类似的直线、则可以进行估算。   

    我想说还记得、最小值和最大值之间有一个相当宽的范围、但最重要的规格通常是正向电压时的最大值和负向电压时的最小值。   估算这些值、如果您能达到这些值、GPIO 将始终读取到正确的值。   

    谢谢。

    JD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD -问题是 MSP430连接了1.8V 逻辑(Vcc @ 2.5V)。  

    1.8V 逻辑是否能够满足 Vit+ MAX?

    当 Vcc = 2.5V 时、Vit+的最大电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steve、

    如果我们假设 Vit+ Max 与 VDD 是线性的、那么我的计算显示@ 2.5VDD A Vit+ max 为1.81V。   因此不能、我认为1.8V 信号无法保证满足 Vit+ max

    我认为不应将1.8V 逻辑直接连接到 MSP430F5510。   

    在需要单个信号时、可能会尝试使用集成式 COMP_B   

    它们需要 USB 吗?  如果没有、我们提供一系列 MSP430F5xx、它们通过分离 VCC 电源轨支持1.8V GPIO。  请参见 MSP430F5229。  此系列中的某些器件或许能够适合他们的应用。   

    谢谢。

    JD.