This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:辐射和老化导致的 MODOSC 频率漂移/精度

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1226789/msp430fr5969-sp-modosc-frequency-drift-accuracy-with-radiation-and-aging

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我在论坛上的任何地方都找不到这个,在这里或其他地方的文献中也找不到这个。  我需要了解 数据表中指定的频率范围是否包括任何老化或辐射?  在 TID/中子以及温度和 寿命测试方面、航天硬 MSP430上的 MODOSC 是否会保持在指定的3.75MHz 至5.5MHz 范围内?

谢谢。

查理