This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:"软件 BSL 调用"

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1227114/msp430f5438a-ep-software-bsl-invocation

器件型号:MSP430F5438A-EP

您好!

我正在通过 UART (而不是引脚)规划 BSL。

  1. 在 SLAU319AF 中、这部分是"F5xx"吗?
  2. 在 SLAU319AF 的表1-1中、F5xx NON-USB 一列描述了此部件吗?
  3. 如果没有、那么除了描述'F5438的 BSL 的 SLAS967A 数据表之外、是否有其他产品?
  4. 软件调用和 BSL 操作可以使用任何 UART 吗? 还是必须使用 P1.1、P1、2?

谢谢。

Emmett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emmett 您好!

    1.是的 MSP430F5438A-EP 是 MSP430F5xxx 器件。

    2.是的

    3.  

    4. BSL 的软件调用会调用默认 BSL。 它不会更改其功能。 然而、在 MSP430F5xxx 器件上、BSL 被存储在闪存的一个特殊部分并且可被定制、例如使用一个不同的 UART 实例、从而改变引脚。 请参阅 www.ti.com/tool/MSPBSL 第3节中的"定制 BSL"文档