This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:初始化仿真器时出错:无法设置器件 VCC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225684/msp430fr5994-error-initializing-emulator-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我在使用 MSP430FR5994 Launchpad 并对其进行调试已有一段时间、没有任何问题。 但我突然注意到、当我插入 Launchpad 时、只有红色 LED 亮起、而不是照常亮起绿色 LED。 我已经尝试调试器件、但遇到错误。

  1. 尝试调试器件时、收到以下错误消息:"MSP430:仿真器初始化错误:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 点击"Update (更新)"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要多个更新步骤)。 请勿在更新过程中拔下接口。" 反复点击 UPDATE 按钮后、我收到另一条错误消息、内容为"MSP430:仿真器初始化时出错:无法设置器件 Vcc"、并且器件未进行调试。

  2. 我希望器件能够成功调试、并且在连接到计算机时绿色 LED 会亮起。 相反、只有红色 LED 亮起、无法调试器件。
  3. 故障排除:到目前为止,我已按照错误信息中的说明尝试反复单击"更新"按钮,但仍然收到相同的错误。 我也尝试了断开和重新连接设备、但问题仍然存在。

  4. 我移除了连接3.3V 的跳线、并使用多仪表测量 eZ-FET 的电压、提供3.3V、但再次连接到目标器件后、基本上获得0V

  5. 如果有任何建议或解决方案可以帮助解决此问题、我将不胜感激。

  6. 提前感谢您能够提供的任何帮助或支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    根据您在#4中所述的内容、听起来好像您在电路板的 MCU (非 ezFET)侧有一个短路。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan、  

    我移除了将 eZ-FET 的3.3V 侧连接到目标3.3V 的跳线、并使用外部3.3V 为目标 VCC 供电、器件似乎工作正常。  

    我注意到我的设备在运行时无法正常调试、有时不会暂停

    但这将是我遇到此问题的第二个 LaunchPad、是否可能有解决方案或预防措施来避免这种情况再次发生?

    提前感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件插入到外部电源时消耗多大的电流? 您是否使用此电源轨为其他器件供电? 如果电流过大、而内置稳压器的 LaunchPad 无法提供足以说明4所述的足够电流、  

    不幸的是、在我们知道根本原因之前、我不能推荐任何解决方法!

    此致、

    Evan