This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6989:涡轮流量计

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6989, DRV8837, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1226209/evm430-fr6989-turbine-flow-meter

器件型号:EVM430-FR6989
主题中讨论的其他器件: DRV8837MSP430G2553

您好、TI 社区:

我正在研究一个涉及水表的项目。 我们的设置包括一个 MSP430G2553 MCU、一个 DRV8837电机驱动器 IC 和一个作为主微控制器的 EVM430-FR6989。 系统的工作原理是模拟通过电机的水量。 通过调整 PWM 输出可检测并保持电机的旋转速度。

但是、我正在努力确定将电机旋转次数转换为水量(以立方米为单位)的精确比率。 我知道这个比率可能取决于仪表的具体设计、但非常感谢任何一般指导或典型值。

我知道涡轮流量计公式 K = f/Q、其中:

K 是仪表系数或 K 系数、表示单位体积的脉冲数、
f 是流量计脉冲的频率、和
Q 为流速。
您能否提供一些有关此公式如何应用于我的设置以及如何使用它来计算水流量的见解? 具体来说、如何确定设置的 K 因子?

此外、您可以建议的任何相关资源或数据表都将为您提供很大帮助。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 K 系数、使用参考仪表来运行仪表。 从参考中获得流速、就知道 f 因子。 那么您可以得出计量表的 K 系数。  

    此致、

    现金 Hao