This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法捕获信号

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5041, MSP430FR5043, MSP430FR6041, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1224471/msp430fr6043-cannot-capture-signal

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6041、MSP430FR5043、MSP430FR5041

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

您好、我们在"MSP430FR6043_MSP430FR6041_MSP430FR5043_MSP430FR5041_Code_Examples"中使用了"msp430fr6043_saph_01.c"和"msp430fr6043_sdhs_01.c"例程。

我在 CH0_IN 引脚上输入一个频率为1MHz、振幅为300mV 且偏移为900mV 的正弦波、如图1所示。  但我的原始想法是捕获换能器接收到的波形(图2中的黄色波形)。  我感到困惑的地方在于、传感器的信号线和输入引脚 CH0_IN 之间有一个1000pF 的电容器、如图3所示。  因此、 可以 在不添加 900mV 失调电压的情况下捕获传感器接收到的波形(图2中的黄色波形)是有原因的。  连接传感器后、将图片4 5 6放入结果阵列、以尝试捕获传感器接收的波形(图2中的黄色波形)。 每次捕获到的波形都不同。 怀疑信号通过了1000pF 电容器。 (图3)它是在输入到 MCU CH0_IN 时由无偏置导致的。  您是否需要更改某些寄存器以便 CH0_IN 能够在不增加900mV 的情况下捕获信号(或能够捕获的范围为-700mV-+700mV 或更大)?  我该怎么做?

图1.

图2.

图3.

图4.

图5.

图6.

我使用了8MHz 的采样频率、1600个采样点、然后在 timer2中打开采样、这是触发发射激励的时钟。  也可以使用示波器观察 CH0_IN 的波形。  结果数组完全包含接收波形、其与激励信号的差异为60us、持续时间为15us、这是很有道理的。  我已根据增益表尝试了所有参数、但似乎未能捕获到任何参数、我该如何解决?

通过修改 gain.zip 获得的波形

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     对于 USS 应用、我们建议您使用 USS 库:

    https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER

    对于100pf 电容器、这用于隔离直流信号、实际的传感器回波形将具有负电压、因此我们必须隔离直流电压、然后在 UXX_IN 引脚中添加偏置以确保输入电压在900mV 以内。

    我想您首先可以尝试使用 USS 库、然后检查 USS 波形是否正常。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    然后在 UXX_IN 引脚中添加偏置以确保输入电压处于900mV 以内。

    我可以问如何通过软件添加此偏置电压吗? 需要什么陈述、在哪里添加、以及是否有相关的例程? 因为您提供的 USS 库处于自动模式、而使用的程序处于寄存器模式。 这两种模式是不同的、所以它似乎不适合参考。

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    可以在此处找到偏置:

    实际上、我们建议用户使用 USS Libiary 来开发产品、USS 外设的难度更大、如果您使用寄存器模式、则会遇到更多问题、而且我们提供的寄存器模式仅用于评估某些外设。

    谢谢!

    最好的 Regardds 餐厅

    Johnson