This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:最大测量频率

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225964/msp430fr6043-max-measurement-frequency

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

您好!

是否可以在超过300Hz 的频率下进行飞行时间差分测量以及我们是否知道最大频率?

谢谢。  

Pierre Gambier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre Gambier

    根据 MSP430FR6043数据表、

    对于水流测量、 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间(dToF)精度为±12.5ps。

    燃气流量测量。 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间(dToF)精度为±250ps。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能有兴趣查看有关超声波感应的常见问题解答(SLAA837)第10个问题:"MSP430FR6047或 MSP430FR6043可以更新流速的最快测量速率是多少?"

    可以让固件工作自动完成。