This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:如何将驱动程序库 API 导入 CCS 项目。

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222182/msp430f5342-how-to-import-the-driver-library-apis-to-the-ccs-project

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

大家好、我正在使用一个 MSP430F5342微控制器、它通过 I2C 连接到3个温度传感器。 我相信应该有驱动程序库 API ,这将有助于开发. 这里有人能帮助我吗?如何将驱动程序库导入 Code Composer Studio 并使用、以便访问这些温度传感器?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    在 Code Composer Studio 中、依次转到"Project"->"New CCS Project"->"Target (select MSP430F5342)"->"Project Templates and Examples"->"MSP430 DriverLib"->"Empty Project with DriverLib Source"。

    以下是 使用 DriverLib 的 I2C 代码示例

    我还建议查看寄存器级 I2C 示例作为替代方案。 寄存器级示例

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的答复。 我尝试了上面提到的方法来导出驱动程序库、但我看不到您在项目模板和示例的图片中突出显示的 MSP430 DriverLib 选项。 我在此处附上了我的新 CCS 项目窗口的屏幕截图。 我使用的是 CCS 版本12.2.0.00009。 我在这里是否遗漏了任何东西?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    是否已  安装 MSPWare 并在产品部分找到它? (要实现此目标、请转到"Window"->"Preferences"->"Code Composer Studio"->"Products")

    您应该在产品下看到 MSPWare 和 DriverLib。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke ,我不确定 ,因为 我正在使用 Ubuntu 计算机,我无法安装驱动程序库。 无论如何、我已在 Windows 机器上安装了 CCS、现在我能够导出驱动程序库并继续进行下一步。

    感谢您的支持。