This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:地址零处是什么?

Guru**** 2768215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225129/msp430f5418a-what-is-at-address-zero

器件型号:MSP430F5418A

地址零处是什么?

数据表(slas655h)中的表9.2表明外设地址范围为000FFFh 至000000h、但表9.11中的外设文件映射显示第一个外设从0100h 开始。

那么、什么是0000h 到00FFh?

用户指南(slau208q)在1.11中提到、此区域在非 A 器件上"保留用于系统扩展"、但未提供进一步的说明。

那么、到底有什么呢、以及能否更改其中的任何内容呢?

我在调试器(IAR Embedded Workbench)中查看存储器位置时、会发现其中有一些重要信息。  我无法修改前6个字节、但我可以修改后面的字节。  这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    它被定义为保留的存储器地址空间、因此对于终端用户来说未定义。 这部分存储器映射不应造成混乱。 对该区域的任何修改都不应影响器件运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一种感觉,我会得到这样的答案。

    不、我不想让这个内存"一团糟、但我确实需要知道它是什么、特别是当程序错误(比如未初始化的指针)无意中访问了这个区域时。  我需要知道如果区域被写入、或者程序计数器在那里获取一个位置等、会发生什么情况  我们购买了这些器件、想要了解有关这些器件的所有信息、包括访问该区域所产生的任何后果。  有必要了解这方面的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必担心访问这些位置的功能、您应该考虑如何检测代码中的此类错误并修复它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我们没有关于该存储器区域的定义。 另请注意、从 CPU 提取外设存储器区域将导致器件上的 PUC、如 UG 中所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @è ne Jace,

    哎呀!  我没有在 UG 中读出1.11.1"空置存储空间"、这主要回答了我的问题、除了我不明白为什么从地址0读取不是指定的3FFFh -但我将保留它。  此外、我还将调查 VMAIE 以查看其行为。  我想了解一下、在我正在查看的代码中是否还有可能尝试访问空置存储的实例、因此在这里处理中断可能会有所帮助。

    感谢您的帮助。

    解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只不过0处的保留空间块不是存储器空间、而是外设空间。 该块在1.11.1中没有小的复选标记、指示 PUC 访问时与其余外设空间类似。 它不具有指示它可以生成 NMI 的复选标记。