This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779程序冻结

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1225242/msp430f6779-msp430f6779-program-freezes

器件型号:MSP430F6779

我的程序似乎冻结了,然后我停止它,我在下面的图片"Disassembly"中看到这一点。 什么会导致程序执行此操作并进入这种奇怪的状态?

不过这很奇怪。 在冻结文件后、我在调试模式下将其暂停、然后再次点击"运行"、这样就可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的程序似乎重复复位、可能很早。 SYSRSTIV 寄存器可提供一个线索。

    我建议您在 Reset 入口点设置一个断点(位于"Disassembly"窗口的该处)、然后通过 main 来查看它在再次复位之前经过多长时间。

    当在复位时停止时、SP 还没有被覆盖。 在困难的情况下、我可以(手动)回溯到堆栈以查看其最近执行的位置;这有点乏味、但通常会提供大量信息。