This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:关于 I/O 绝对最大额定值下电压和电流的概念

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221492/msp430f5338-regarding-the-concept-of-voltage-and-current-for-the-absolute-maximum-ratings-of-i-o

器件型号:MSP430F5338

尊敬的专家:

请允许我确认以下问题:

如果在外部施加5V 电压、由于 VCC+0.3V、是否可以安全地假定电压为 NG、但二极管的泄漏电流最大值为±2mA、因此电流的额定值具有优先级?
也就是说、如果外部施加5V 电压、只要电流是否约为100uA、就认为正常吗?

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您可以在数据表中找到、VCC 的最大电压为4.1V、因此任何器件引脚的5V 电压都超出规格而不安全。

    同时、二极管电流 最大值为±2mA。 我们不将其视为连续电流、它更常用于突然的电流输入、如 ESD 电流、然后 它通过二极管耗散、不会对器件造成损坏。 如果电流超过2mA、二极管可能会损坏、器件将无法正常工作。

    实际上、电流、电压或其他参数没有优先级。 任何超规范的制定都可能会对器件造成损害。

    总之、向器件提供5V 电压是不安全的。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值遵循陶器仓位规则。 一旦您超过一个时间长度,所有投注均关闭,并且您购买了设备。

    无法施加5V 电压并将电流限制为100uA。 如果您限制电流、您将不再处于5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    还可以