This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223119/msp432p401r

大家好、我使用的是 msp432P401R。 我想建立 UART 通信。 为了检查传入和传出的数据流,我在 python 中开发了一个 GUI 来打开一个连接到 MSP 的 LED。 我编写了 MSP 代码和 Python 代码、但显然在 CCS 文本编辑器(对于 MSP)和 VScode (对于 python)中没有报告任何错误。 但是、当我运行代码时、什么都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include <stdio.h>
    #include <stdint.h>
    #include "msp432.h"
    
    
    #define PCMKEY_value            0x695A0000  //mot de passe pour le registre PCMCTL0
    #define CS_KEY_value            0x0000695A  //mot de passe pour le registre CS
    
    
    uint8_t rx_value;
    
    void Led_Confug(void){
    
        P2->DIR |= 0x02;    // Configuration du port P4.0, P4.1, P4.2 et P4.3 comme sortie
    }
    
    void Led_Off(void){
        P2->OUT &= ~0x02;
    }
    
    void Led_On(void){
        P2->OUT |= 0x02;
    }
    
    void DCO_clock()
    {
      CS->KEY = CS_KEY_value;
      CS->CTL0 = CS_CTL0_DCORSEL_1;//3MHz
      CS->CTL1  = CS_CTL1_SELA_3 + CS_CTL1_SELM_3 + CS_CTL1_SELS_3;  //choix de Aclk=REFOCLK, MCLK=DCOCLK, SMCLK et HSMCLK =DCOCLK
      CS->KEY = 0;
    }
    
    
    void UARTA0_conf(void){
    // Activation du bit CTLW0 pour la configuration des différents registres
    EUSCI_A0->CTLW0 = 0x0001;
    
    // PIN configuration
    P2->SEL0 |= 0x0C;
    P2->SEL1 &= ~0x0C;
    
    /* 1 stop bit, no parity, SMCLK, 8-bit data */
    
    UCB0CTLW0 = 0x081;
    
    //Choix de la vitesse pour le baudrate
    //On choisi une vitesse de 9600
    EUSCI_A0->BRW = 26;
    
    // Désactivation du mode reset
    EUSCI_A0->CTLW0 &= ~0x01;
    
    }
    
    void UARTA0_reception(void){
    // On vérifie si la transmission est ok
    if(EUSCI_A0->IFG & 0x0001){
    EUSCI_A0->IFG &= ~0x0001; // clear flag
    rx_value = EUSCI_A0->RXBUF; // copie de la donnée
    }
    }
    
    void UARTA0_caractere(char c) {
        while(!(EUSCI_A0->IFG & 0x02))   // On regarde si le tampon est vide
        EUSCI_A0->TXBUF = c;                // Envoie du caractère
    }
    void UARTA0_transmission(char* s) {
        while (*s != 0)             // On vérifie si ce n'est pas une fin de chaine de caractère
        UARTA0_caractere(*s++);       // On collecte les caractères
    }
    
    
    void main(void){
    
    DCO_clock();
    
    UARTA0_conf();
    Led_Confug();
    UARTA0_reception();
    
    if (rx_value==a){
        Led_On();
    }
    if (rx_value==b){
        Led_Off();
    }
    
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导入序列
    tkinter 导入*
    导入 tkinter 作为 TK

     
    SER = serial.Serial ('COM9'波特率= 9600超时= 1)


    DEF turnOnLED():
      串行写入(b'1')

    DEF turnOffLED()
      串行写入(b'0')

    #正在创建 tkinter 窗口
    = Tk ()
    root.title ('Blink GUI')

    BTN_ON= TK.Button (roottext="打开"、command=turnOnLED)
    btn_On.grid(row=0=0)

    BTN_OFF = TK.Button (roottext="turn off"、COMMAND=turnOffLED)
    btn_Off.grid(row=0= 1)

    root.geometry ("350x350")
    root.mainloop()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432P401将枚举*两* com 端口。 您得到了正确的答案吗?

    您是否使用过串行回显示例?

    您是否曾尝试使用 CCS 终端进行串行通信?

    您是否在上面放置了示波器?

    我看不出您在哪里定义了变量 a 和 b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用了 XDS110 Class Application/User UART (COM8)端口;

    我没有使用串行回显示例、因为在此示例中、我看到的代码是在我在 C 语言中工作时使用 API 写入的

    我使用了 CCS 终端、但我无法发送或接收数据。

    我没有在上面放置示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了以下代码、但没有结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include <stdio.h>
    #include <stdint.h>
    #include "msp432.h"
    
    
    
    #define CS_KEY_value            0x0000695A  //Unlock CS module for register access
    
    
    void DCO_clock()
    {
        CS->KEY = CS_KEY_VAL;                   // Unlock CS module for register access
        CS->CTL0 = 0;                           // Reset tuning parameters
        CS->CTL0 = CS_CTL0_DCORSEL_3;           // Set DCO to 12MHz (nominal, center of 8-16MHz range)
        CS->CTL1 = CS_CTL1_SELA_2 |             // Select ACLK = REFO
                   CS_CTL1_SELS_3 |                // SMCLK = DCO
                   CS_CTL1_SELM_3;                 // MCLK = DCO
        CS->KEY = 0;                            // Lock CS module from unintended accesses
    }
    
    
    void UARTAO_conf(){
        // Configure UART
        EUSCI_A0->CTLW0 |= EUSCI_A_CTLW0_SWRST; // Put eUSCI in reset
        EUSCI_A0->CTLW0 = EUSCI_A_CTLW0_SWRST | // Remain eUSCI in reset
                EUSCI_A_CTLW0_SSEL__SMCLK |  EUSCI_A_CTLW0_MODE_3;      // Configure eUSCI clock source for SMCLK
        //UCA0CTLW0 = UCMODE_3 + UCSYNC + UCSSEL_3 + UCSWRST; //communication de type I2C en mode maitre + synchro, SMCLK, et reset mainten
    
        // Baud Rate calculation
        // 12000000/(16*9600) = 78.125
        // Fractional portion = 0.125
        // User's Guide Table 21-4: UCBRSx = 0x10
        // UCBRFx = int ( (78.125-78)*16) = 2
        EUSCI_A0->BRW = 78;                     // 12000000/16/9600
        EUSCI_A0->MCTLW = (2 << EUSCI_A_MCTLW_BRF_OFS) |
                EUSCI_A_MCTLW_OS16;
    
        EUSCI_A0->CTLW0 &= ~EUSCI_A_CTLW0_SWRST; // Initialize eUSCI
    }
    
    
    void send_data(char *str)
    {
        int i; // create variable
        // iterate over the end of the string
        for (i = 0; str[i] != '\0'; i++)
        {
            while (!(EUSCI_A0->IFG & EUSCI_A_IFG_TXIFG)); // wait until is ready to transmit
            EUSCI_A0->TXBUF = str[i]; // send character through buffer
        }
    }
    
    void main(void){
    
    DCO_clock();
    
    UARTAO_conf();
    
    while(1){
        send_data("AB");
    }
    
    
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有结果,您确实需要在它上面放置一个示波器,以查看您是否正在传输*Anything*并且它是正确的波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     此器件已停产 我们不再在 e2e 论坛上提供直接支持。 感谢 Keith 帮助您排除故障。 我也建议大家从论坛的存档中搜索相关帖子。 根据 Keith 的建议、查看示波器上是否有 UART TX 引脚的数据。 还要确保你有正确的 COM 端口、波特率、停止位数、并且你的 USB 到 UART 桥接器在 PC 端被枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要设置要用于 UART 函数的 UART 引脚。 这里没有我的材料、但论坛搜索建议使用 P1.2/3

    P1->SEL0 |= BIT2|BIT3;

    您可以在数据表中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 driverlib-说话吧

    MAP_GPIO_setAPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P1、

                                                      GPIO_PIN2 | GPIO_PIN3、GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);// UART

    这就是为什么您要从回波示例开始。