This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通断性测试仪

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1224877/continuity-tester

希望设计 具有以下特性的连续性测试仪:

Ω 3个 Ω(10k Ω、100k Ω 和 kΩ Ω)的电阻测量功能-

声音蜂鸣器、使声音保持连续≤10 Ω-

交流和直流电压高达600伏的电压测试仪-

后侧的闪光灯-

顶部的4 mm 母插座、用于测量电缆-

1个用于打开/关闭器件的按钮-

1个用于打开/关闭闪光灯的按钮-

电池供电(例如1、5V AA 电池)-

防止意外连接高达1000V 的电压/电流源

TI 的一些人能不能就我应该访问的 MCU 以及如何获得印度德里的设计支持提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parvez,

    感谢您使用 E2E。  

    TI 不会设计您在这里描述的终端产品。 您将需要根据自己描述的内容指定和设计每个子部分、然后 TI 可以协助查找适合该设计的 IC。  

    有关 MCU 选择的问题,建议您从 MCU 页面开始查看并选择符合您设计需求的 MCU: www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/overview.html。  

    此致、

    ~Leonard