This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:在同一引脚上同时使用 eCOMP 和 ADC

Guru**** 2768225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223393/msp430fr2153-usage-of-ecomp-and-adc-on-same-pin-simultaneously

器件型号:MSP430FR2153

您好!

我可以看到引脚 P1.1也支持 ADC 输入和模拟比较器输入。 我想同时为 ADC 和 eCOMP 模块使用同一个输入引脚。 输入应该同时进入两个模块。 从 ADC 和比较器模块配置的示例代码中、我可以看到配置此输入引脚 PxSEL1和 PxSEL0的寄存器对于 ADC 和 COMP 具有相同的值。

那么、我们是否可以通过任何方法同时为两个模块提供此输入?

此致、

SAI   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在接下来的几个工作日内对此进行探讨。 我最迟将在5月10日星期三之前向您提供最新信息。

    谢谢!

    苏珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我的测试中、您应该能够从 P1.1向 ADC 和 eCOMP 提供输入。

    我通过将 ADC12_01示例与 eCOMP_01示例相结合、然后查看与两个单独输出的输入(当 A1 > 0.5* AVcc 时、一个输出变为高电平、另一个输出将 eCOMP 输入与内部 VREF 进行了比较)、对此进行了测试。

    希望这对您有所帮助、

    苏珊