This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659:Python 固件升级程序设置再次失败

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1219913/msp430f5659-msp430f5659-python-firmware-upgrader-setup-fails-again

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

继续上一主题: e2e.ti.com/.../4558973

安装 Python 2.6后,当我尝试安装分发软件包时,我收到以下错误:

错误:C:\distribute-0.7.3\setuptools\CLI-64.exe:没有这样的文件或目录

与此软件包配合使用的正确分发版本是什么?  我是否缺少指令中未记录的另一个依赖项、MSP430 USB 固件更新程序版本说明文档修订版:032017.03

请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何不使用 Win GUI MSP430 USB 固件升级示例或 BSL Scripter。 这两种语言都是使用 C 语言编写的开源代码且工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对其他软件不感兴趣。

    我正在尝试获取有关包含从此处下载的软件包的软件的帮助: https://www.ti.com/tool/MSPWARE

    实际的下载链接位于此处:

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/software-development-kit-sdk/MD-L2UkJRAuzb/3.80.14.01/MSP430Ware_3_80_14_01_setup.exe

    安装后、相关软件位于此处:

    C:\INSTALLLOCATION\MSP430Ware_3_80_14_01\usblib430\Host_USB_Software\PYTHON_Firmware_Upgrader

    该软件应该可以正常工作。

    上一个与此讨论相关的话题结束时,加里·高(Gary Gao )同意使用 python 脚本是合适的,但到目前为止,我无法这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我将尝试在最后重现、看看我是否可以解决您遇到的一些安装问题。 我会在周四之前发布我的调查结果。

    请注意、TI 已不再积极开发此软件。 它也可以在这里找到: https://github.com/zsquareplusc/python-msp430-tools,但它似乎没有在这个存储库中主动维护。  

    为了建立在 zrno soli 的观点,你可能有一个更容易找到替代方法来满足您的要求。

    您能否详细介绍您需要完成的任务?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    很遗憾、我无法做到这一点。 我下周会向您介绍最新情况。

    您有任何更新吗? 您是否还能更多地分享您想要实现的目标?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 对这个问题的深入研究。  我期待着你的报告。

    此致、
    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    这有点棘手、因为 TI 未主动维护此封装。 但是 、我使用了 GitHub 上的库:

    https://github.com/zsquareplusc/python-msp430-tools 

    我能够下载此存储库并运行"python2 setup.py install"、似乎正确安装、没有任何错误(请参阅我所附的日志输出)。 我的 python2映射到 python 2.7.18如果这有帮助。

    此致、

    Evan

    e2e.ti.com/.../python_5F00_msp430_5F00_log.txt