This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5436AIZ 端子引脚 P5.0 /A8/VREF /VEREF 被编程为具有2.5V 电压(ADC_VREF_2.5V)、只有0.xx 伏或低于1伏。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222779/msp430f5436aiz-terminal-pin-p5-0-a8-vref-veref-that-be-programmed-to-have-2-5v-adc_vref_2-5v-only-have-0-xx-volt-or-below-1-volt

大家好  

寻求审核/建议  

客户遇到33/360故障  

端子引脚 P5.0 /A8/VREF /VEREF 被设定为具有2.5V 电压(ADC_VREF_2.5V)、只有0.xx 伏或低于1伏。

除 P5.0/A8/VREF+/VEREF+外、所有 IO 均能正常工作  

(I/O)  

已完成引脚到 GND 的偏置测量、并与正常器件进行了比较。 但也不存在异常。  

当更换怀疑有缺陷的 BGA 部件时、将消除此故障。

需要重新焊接 BGA IC 以在已知良好的电路板上进行重新焊接/重新安装、从而了解是否再次出现故障。

客户是在自己的生产中还是在第三方中对闪存进行编程?

烧录是在自己的工厂,还是第三方公司?μ A

 

第三方

 

客户是离线编程(在 SMT 之前)还是在线编程(在 SMT 之后)? 是离线(焊接前烧录)还是在线(器件已焊接在板上再烧录)?

 

离线(SMT 之前)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tricia

    MCU 连接映像不清晰。 您能否向我发送清除  MCU 连接图像?

    我是否可以确认引脚 P5.0 /A8/VREF /VEREF 是否被用作到 ADC 的基准电压输出?

    如您所说: 更换怀疑有缺陷的 BGA 部件后、即可消除故障。  需要重新焊接 BGA IC 以在已知良好的电路板上进行重新焊接/重新安装、从而了解是否再次出现故障。

    我同意、用户需要在检查 BGA 焊接良好状态后检查是否可以重现问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong

    我正在查看详细信息。  kindy 请参阅 TI 驱动器链接、了解更清晰的原理图

    https://tidrive.itg.ti.com/a/NV5h3AteYfcnXmH9/2e6dc9e7-721e-4015-831a-f16e850ab4f1?l 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tricia

    我认为 MCU VREF 连接没有问题。

    谢谢!