This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6769:什么是与 MSP430F6769 100引脚开发的插座

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6769, MSP-TS430PEU128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223918/msp430f6769-what-is-the-socket-developed-with-msp430f6769-100-pin

器件型号:MSP430F6769

大家好  

TI 提供了 MSP-TS430PZ100X 插槽列表。 但是我复查了原理图、发现没有一个与 MSP430F6769 100引脚兼容。 此器件是否使用任何插座?

此致

图例 Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、传奇   

    在 MSP430F6769上、我们只有  适合128引脚封装的 MSP-TS430PEU128目标板、因为 128引脚封装是 该器件的超集封装。

    谢谢!