This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222841/msp430f6459-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430F6459
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREC2000WARE

您好,专家,

    我 使用的是 Code Composer Studio (10.3.1)。 我已安装 MSP430Ware 软件包。 请帮助我在哪里可以 找到此控制器的示例和驱动程序。

谢谢、此致

Aravind Koneti,

第二代 Sigma 高级系统、

9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aravind Koneti

    请访问此链接查看代码示例和驱动程序库: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO225cmTsqZBqT9GPBsFkA__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    或者您也可以在 MSP430F665x、MSP430F565x 代码示例(修订版 I)上找到代码示例 zip 包

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李晓东

    感谢您的快速响应、

    我以不同的方式让 C2000ware 处理示例并导入驱动程序、即通过搜索我的 PC 的文件夹。 (TI->C2000ware->driverlib->examples)。

    将 MSP430ware 软件包安装到我的 PC 上后、在 ti 文件夹中创建了一个名为 MSP430ware3_80_14_01的文件夹。 我是该 MSP430的新手、因此请帮助使用 CCS 导入特定于电路板的示例。

    谢谢、此致

    K. Aravind,

    9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aravind Koneti

    F6459寄存器级代码示例:msp430ware\examples\devices\MSP430F5xx_6xx\MSP430F565x_MSP430F665x_Code_examples

    F6459驱动程序库:msp430ware\driverlib\driverlib\MSP430F5xx_6xx

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  李晓东

    我有点困惑、因为我无法找到 MSP430F6459的特定文件夹。

    在你之前的答复中你提到过

    F6459寄存器级代码示例:msp430ware\examples\devices\MSP430F5xx_6xx\MSP430F565x_MSP430F665x_Code_examples

    这是否意味着本文件夹示例支持  MSP430F565x 至 MSP430F665x 之间 包含 MSP430F6459的所有控制器。  

    提前感谢。

    注意:我们已下载 MSP430ware3_80_14_01版本。

    谢谢、此致

    K. Aravind,

    第二代 Sigma 高级系统、

    9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 示例代码支持  MSP430F565x 至 MSP430F665x 之间 包括 MSP430F6459的所有控制器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  李晓东

    感谢您的答复

    F6459寄存器级代码示例:msp430ware\examples\devices\MSP430F5xx_6xx\MSP430F565x_MSP430F665x_Code_examples。

     我在从上面提到的位置将工程导入到 CCS 时遇到问题、因为这个文件夹包含下面提到的文件夹

    Assembly_CCS

    2.C.

    Assembly_IAR

    但我可以从 C:\ti\MSP430Ware_3_80_14_01\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx 导入示例。 这对于要求很有帮助。

    谢谢、此致

    K. Aravind,

    第二代 Sigma 高级系统、

    9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aravind Koneti

    您在导入项目时遇到了问题。

    请按照以下简单步骤操作

    新建 CCS 项目、并将目标 MCU 连接到 MSP430F6459

    电力项目(带有 main.c)

    打开 CodeExamples\MSP430F565x_MSP430F665x_Code_examples\C 上的 C 代码文件

    将 C 代码复制到 CCS 上的 eply main、c 文件中

    构建和调试

    谢谢!