This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助推荐 TI 器件

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223651/help-recommend-ti-parts

戒律:

如果 TI 有合适的器件来替换以下 Microchip 器件、您可以提供帮助吗?e2e.ti.com/.../2804.70000318g.pdfe2e.ti.com/.../7607.PIC18_2800_L_2900_F2X_2D00_4XK22_2D00_Data_2D00_Sheet_2D00_40001412H.pdf

Microchip:PIC18F46K22-I/PT

Microhcip:DSPIC33FJ16GS502-I/SO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PIC18F46K22-I/PT 是64KB 闪存、44引脚 TQFP、2.3V 至5.5V 操作电压 MCU。 建议使用64KB 闪存、48_LQFP、1.6至3.6V 电压 MCU 的 MSPM0G1506TPTR

    DSPIC33FJ16GS502-I/SO 是16KB 闪存、28引脚 SOIC、3.0V 至3.6V MCU。 建议使用16KB Falsh、28 VSSOP、1.6至3.6V 电压 MCU 的 MSPM0L1304DGS28