This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如果使用差分配置重新初始化 EMDC、会发生什么情况

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222610/msp430f6779a-what-happened-if-re-initial-emdc-with-difference-configuration

器件型号:MSP430F6779A

我的系统执行该步骤。

1) 1)步骤1 (BOR 复位后)

HAL_SYSTEM_ClockInit ();//(mclkFreq 16777216)
EMLibGUIApp_Init ();//(mclkFreq 16777216)

2) 2) 步骤2 (从步骤1继续)

HAL_SYSTEM_ClockInit ();//(mclkFreq 25165824)

HAL_ADC_stopConversion (&halAdcConfig);
HAL_ADC_disableInterrupts (&halAdcConfig);
HWREG16 (SD24_BASE + OFS_SD24BCTL0)&=~SD24REFS;


EMLibGUIApp_Init ();//(mclkFreq 25165824)

HAL_ADC_startConversion //(mclkFreq 25165824)

有什么问题吗? EMDC 是否可以正常运行?

EMDC 版本:电能测量设计中心版本1_30_00_00

电力系统 频率:60 Hz
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    您在这里遇到过一些问题吗? 您看您刚刚进行了一些校准、我认为这应该没问题。 您可以首先尝试这些步骤。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我  有时遇到问题(问题发生1次从 试用大约10 - 20次启动系统)、

     EMDC 的行为类似于相移误差+ 5.25度。 (电源功率因数1误差0.4 %、电源功率因数 0.5误差16 %)

    但如果我删除了第1步、  问题就会消失(误差始终 在0.5%范围内)。

    HAL_SYSTEM_ClockInit ();//(mclkFreq 16777216)
    EMLibGUIApp_Init ();//(mclkFreq 16777216)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    这些校准代码是运行周期? 还是在上电时仅运行一次?

    hal_system_ClockInit ();//(mclkFreq 16777216)
    EMLibGUIApp_Init ();//(mclkFreq 16777216)[/报价]

    在校准 SYSCLK、  EMLibGUIApp_Init ()时,可能会出现一些问题; 不应影响 EMDC 计量结果。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我在上电时运行一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonson:

    我还检查了调整参数(phaseCalibPtr)在误差正常值与误差-16%的比较情况下相同。

    我怀疑 actPowDotProd、reactPowDotProd 的过程计算中存在错误(看起来像相位误差+ 5.25度)。

    我们能否证明 EMDC  计算  actPowDotProd 和 reactPowDotProd 是否 正确,或者您能否提供   EMDC 内正在做什么的信息?

    电源条件:240V 10A PF 0.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    您应该能够在此处找到这些信息:

    https://www.ti.com/tool/MSP-EM-DESIGN-CENTER

    谢谢!

    此致

    Johnson