This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:在 Timer B 中、TBxCL0或 TBxCCR0上的计时器复位了吗?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223680/msp-exp430f5529lp-in-timer-b-does-the-timer-reset-on-tbxcl0-or-tbxccr0

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

只需查看计时器 B 中针对 slau208q 的代码-系列5和6的用户指南。

我处于 MC__UP 模式、因此定时器会递增计数至某个值、文档中提示该值为 TBxCL0 -但这并未在寄存器中列出!

我正在使用的是 TBxCCR0、它是第0个比较寄存器中的值。 现在、在 Timer A 中、该值被描述为定时器递增计数的值。

因此在描述中、Timer A 与 Timer B 不同、在之前的计数到 TAxCCR0、之后计数到 TBxCL0。

文档是否令人困惑、而且从计时器 B 来看、实际上 TBxCL0是 TBxCCR0 -所以可以直接参考后者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SLAU208的定时器 B 方框图和第18.2.4.2.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 不确定这可以回答我的问题。

    Timer_B 方框图图图18-1显示 CCR0是一个折叠选项卡、因此它使人感觉 CCR0是 CCR6的副本。 除 TBCLR 外、图表并未真正显示 Timer 块中的16位定时器如何复位。

    18.2.4.4.1介绍了捕获模式、我要问在 MC__UP 模式下 TBxR 复位是什么、因此捕获模式不相关。 我现在看的是18.2.3计时器模式控制。

    我正在阅读 slau208q -您是否有本文档的不同版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 Q:"18.2.4.2.1比较锁存器 TBxCLn"

    使用可配置的时序将 CCR0复制到 CL0。 默认设置立即生效、因此 CL0只是 CCR0的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TA、谢谢。 我现在明白了:)