只需查看计时器 B 中针对 slau208q 的代码-系列5和6的用户指南。
我处于 MC__UP 模式、因此定时器会递增计数至某个值、文档中提示该值为 TBxCL0 -但这并未在寄存器中列出!
我正在使用的是 TBxCCR0、它是第0个比较寄存器中的值。 现在、在 Timer A 中、该值被描述为定时器递增计数的值。
因此在描述中、Timer A 与 Timer B 不同、在之前的计数到 TAxCCR0、之后计数到 TBxCL0。
文档是否令人困惑、而且从计时器 B 来看、实际上 TBxCL0是 TBxCCR0 -所以可以直接参考后者?