This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-IEC60730-SW-package:所需的硬件特性

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223416/msp430-iec60730-sw-package-hardware-features-required

器件型号:MSP430-IEC60730-SW-封装

您好!

我们正在设计一种需要 IEC60730认证的系统。

问题是 IEC60730认证是否只使用 IEC60730软件包即可实现、或者 MSP IC 中是否需要任何硬件功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        有关详细信息、请参阅 MSP430-IEC60730-SW-PACK 下载中的 MSP430 IEC60730软件包用户指南。 MSP430内无需特殊硬件即可使用这个代码库。 大多数测试需要一个能够输入 LFXT 的计时器和器件。