This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:重现勘误表 CS13 (LPM3转换期间锁定)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222119/msp430fr2433-reproduce-errata-cs13-lockup-during-lpm3-transition

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

大家好、我正在尝试重现  CS13描述的 MSP430FR2433锁定:

The device might enter lockup state if DCO frequency is above 2 MHz and two events happen at the same time:

1) The device transitions from AM to LPM3/4 (e.g. during ISR exits or Status Register modifications)

2) An interrupt is requested (e.g. GPIO interrupt).

但到目前为止我还没有能够重现 它。  (我正在尝试重现此示例、以便确定权变措施在我的最终产品中有效。)

是否有任何技巧可以触发 勘误表 CS13? 是否涉及温度分量?

我的测试案例: MSP-EXP430FR2433电路板以16MHz 频率运行、引脚配置为中断。 中断引脚连接到在0-1MHz 之间进行扫描的函数发生器。 该中断切换 LED 并返回到 LPM3。 LED 永远不会停止闪烁、因此永远不会发生锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了许多测试用例排列、但未成功重现勘误表 CS13:

    • 带热风枪的加热芯片
    • 在连接调试器与分离的情况下运行(删除了 MSP-EXP430FR2433开发板上的 SBW 跳线)
    • "在 ISR 中工作"与"唤醒 CPU 并在 main ()中工作"
      • 在"Wake CPU"情况下:在 ISR 退出时启用与禁用 GIE
    • 让 Timer_A 定期唤醒 CPU (每~60us)

    (所有测试均使用在0-20MHz 之间切换中断的函数发生器进行。)

    能否有任何 TI 人员提供有关 CS13的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很抱歉响应出现延迟。  我正在尝试查找已执行并记录在勘误表中的测试设置/过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis、这将是超级有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我知道她在想什么,可是我完全错了。

    我会向您发送朋友请求。  一旦您接受、我会将该信息私下发送给您。