This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:ADC 窗口比较器模式问题。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1223391/msp430fr2153-adc-window-comparator-mode-issue

器件型号:MSP430FR2153

团队、

我们的一个客户使用 MSP430FR2153器件。 他们希望仅对一个通道使用窗口比较器模式。 但当它们配置它时、所有通道都将经历窗口比较器模式并产生中断。 我们如何将 ADC 配置为仅使用一个通道来支持此模式?

此外,在 ADC 中使用"通道序列重复"模式时,我们是否有办法知道与哪个通道相关的结果? 是否 ADC 的每个通道都有自己的结果寄存器、就像这里的 C2000器件一样?

请提供帮助!

此致、

SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 FR2系列 ADC 中、只有一个 MCTL/MEM 对;无法仅为通道的子集启用比较器。 可能有人说根本无法禁用它——它始终运行,但你可以忽略结果(IFGs)。 FR59系列中的 ADC12_B 具有单独的 MCTL/MEM 寄存器、并且可以按通道启用比较器。

    当 CONSEQ=3时、ADCINCH 域反映了要转换的当前信道; 在 ISR (转换完成)中看到该信道时、它在下次转换时已递减(周期性)。