This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:有关中性与放大器的澄清说明;接地接口

Guru**** 2521940 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221668/msp430i2020-clarification-on-neutral-ground-interface

器件型号:MSP430I2020

您好、TI 团队、
这是使用 RS-485通信重新分级单相能量计设计。
我们 计划将 MSP430I2020计量 MCU 用于相同的应用。

我需要您的支持来检查 MCU ADC 的中性点连接和接地部分。

请参考下面的注释进行检查。  

注1:Neutral_IN 和 GND 之间存在一个桥式整流器(因此、测量 MCU GND 和 Neutral 是相同的)   

注2: AGND 和 GND 均为短接   

如果中性和 AGND/GND 比较,这是否正常?  
如果不正常,请建议使用电源电路。  


e2e.ti.com/.../1PH-Energy-meter_5F00_SM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reddy Y:

    我想发表一点意见。

    您的原理图显示来自大功率交流的中性导体与 MSP430上的 AVSS 和 DVSS 相连。 我不会将微控制器的 VSS 直接连接到交流中性点。 原因如下:虽然可以将交流中性导体和微控制器的 VSS 视为接地、但中性导体不一定总是具有微控制器所需的相同严格电压电位、 因此应进行电隔离。

      有关我所说内容的详细说明、请参阅 SLYY204《使用可靠且性价比高的隔离技术应对高压设计挑战》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    根据计量应用手册(TIDRDN0、 SLAA638)零线应连接到 AVSS 和 DVSS。
    由于产品对成本敏感、因此对于能量计应用来说、隔离式解决方案的成本非常昂贵。  

    我是否可以在(中性输入和 AVSS/DVSS)之间设置桥式整流器二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy:

    请参阅以下应用手册以了解 MSP430I20xx 建议。  
    使用 MSP430i20xx 实施单相或两相电子电表‑小时表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面提到的应用手册没有与桥式整流器相关的信息。  

    请澄清一下。。

    我是否可以在(中性输入和 AVSS/DVSS)之间设置桥式整流器二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy:

    我无法评论您的具体问题、因为它不在我的讨论范围内。 我可以向您展示我们有关在电能计量/监控空间中使用 MSP430I20xx 器件的配套资料、希望这能帮助您进一步推进设计。 请查看我上面链接的应用手册、还包括以下应用手册。  

    使用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量(功率监视器)

    《具有线电阻和 EMI 电容器补偿功能的单相交流和直流电源监控器》  

    TI 参考设计三路输出智能电源板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题与 MSP430I2040的 ADC 和 GND 连接相关
    请告诉我该向谁寻求澄清???