This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6459:MSP430F6459

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222483/msp430f6459-msp430f6459

器件型号:MSP430F6459

各位专家、您好!

请帮助我了解 CC 在 MSP430F6459中支持的版本。

谢谢、此致

K.Aravind,

第二代 Sigma 高级系统、

9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    Code Composer Studio 的最新版本(12.3 - https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO) 应支持此器件。 在 初始安装过程中、只需确保您安装 MSP430支持。  

    如果您已经在没有 MSP430器件支持的情况下安装了 CCS 本地安装、您可以转到添加此程序 Help -> Install Device Support (帮助->安装设备支持)、 然后按照安装提示操作、并选择自定义安装。  确保选中"MSP430超低功耗 MCUs"复选框、然后完成该过程。  

    此致、
    Brandon Fisher