This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DVCC 和 DVSS 是否有内部 ESD 保护电路?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222015/are-there-internal-esd-protective-circuits-for-dvcc-and-dvss

我认为没有保护 DVCC 输入和 DVSS 输出引脚的内部 ESD 电路是正确的吗? 我希望 TI 确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    请确定您询问的器件;我假设它用于 MSP430系列、因为您已经在 MSP 论坛中发布了、我只是想确认一下。

    谢谢!

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有的 MSP403、而不仅仅是我目前正在开发的 MSP432、即 FR2433。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    MSP430器件上的每个引脚都有某种 ESD 保护;然而、这种配置和保护是为了在制造过程中安全地处理器件(采取某种程度的静态放电保护、详情请参阅数据表)、不能代替系统级 ESD 保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。