This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:我们可以计算与电力系统频率、采样频率和 OSR 相关的误差吗?

Guru**** 2597235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1222140/msp430f6779a-can-we-calculate-error-related-to-power-system-frequency-sampling-frequency-and-osr

器件型号:MSP430F6779A

是否有计算与电源系统频率、采样频率和 OSR 相关的误差的公式

例如
EMDC 版本:电能测量设计中心版本1_30_00_00
电力系统 频率:60 Hz
采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256