请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:SysConfig、
我将使用 SDK 0.58 使用 TX 和 Rx 示例固件配置两个 LP-MSPM0G3507电路板。 在 SysConfig 中," 所需的仲裁速率(kbits/sec) 的不会将"1000"作为条目启用。 它显示" 必须在1到999之间 "
CAN-FD 规范中支持1Mbps 仲裁、它似乎是 高带宽应用的常用值。
如果这只是 SysConfig 的限制、您能给我输入框中所需的设置吗、我可以关闭自动计算功能吗? 我将使用48MHz 振荡器作为 CAN 时钟。
谢谢!