This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5527:MSP430F5527

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221221/msp430f5527-msp430f5527

器件型号:MSP430F5527
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我们在我们的一个 PCB 中使用了 msp430f5529。 这是由于 msp430f5529的交货周期较长。 我们将移植到 msp430f5527除了存储器大小之外、一切都相同、但它会意外工作。 什么地方出错了。 如果需要在固件中进行除重新编译之外的任何进一步修改、请指导我们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能详细说明一下"意外的"吗? (启动失败? 崩溃? 时间安排不对?)

    1)我猜(?) 您更改了 MCU 名称(Build Settings"->"General->Variant")、该名称会切换链接器.cmd 和某些 define-s

    2) 2)确保您始终包含在内 不会 。

    3) 3)如果你使用大量的堆栈+堆、你可能已经(隐藏的)堆栈溢出、这些溢出现在随着较小的内存显示出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致谢 Bruce 问题现已解决、它是由于 msp430f5527中的 RAM 较低而导致的堆栈溢出。 感谢您的快速响应。