This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:将 LEARAM 移位到 RAM 部分

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221035/msp430fr6043-shift-learam-to-ram-section

器件型号:MSP430FR6043

您好!  

  我目前使用的是 MSP430FR6043、我缺少 RAM 和 FRAM、以便实施我的应用堆栈。 MSP430FR6043具有8KB 的 LEARAM 和4KB 的传统 RAM。 目前我的应用仅使用3KB 的 LEARAM、剩余的5KB 是免费的。 是否可以使用链接器脚本将一些 LEARAM 段移到传统的 RAM 段。

提前感谢。

谢谢、此致

Ajay Matariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ajay、您好!

    我查阅了数据表、其中包括以下内容:

    LEA 要求 MCLK 正常运行;因此、LEA 仅在激活模式或 LPM0下运行。 当 LEA 运行时、LEA 数据操作在12KB RAM 中的一个共享的8KB RAM 上执行(请见表9-52)。 常规应用程序也可以使用该共享 RAM。 MSP CPU 和 LEA 可同时独立运行、除非它们访问同一系统 RAM

    根据说明、您可以单独划分 LEARAM 区域、并请确保 LEARAM 不应同时访问同一区域。  

    如果您有任何反馈、请告知我。

    此致

    Sal.