This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:有时 EMDC 库会给出较大的准确度误差

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1219176/msp430f6779a-sometimes-the-emdc-library-give-large-accuracy-error

器件型号:MSP430F6779A

有时、在首次启动 EMDC (API EMLibGUIApp_Init)后大约16%的较大精度误差存在问题。
但当停止 EMDC 并再次启动 EMDC 时、精度恢复到低于0.5%的正常误差。

设置:

EMDC 版本: 电能测量设计中心版本1_30_00_00

采样频率(Hz):4096
过采样率(OSR):256
SMCLK Frequency (Hz):25165824
交流主频率(Hz):60
电压传感器数量:1.
电流传感器数量:2.

条件:
电源电压240 V、电流10 A、功率因数0.5、频率60 Hz。  

何时: 启动 EMDC EMLibGUIApp_Init

电源误差:16%  

当: 启动 EMDC EMLibGUIApp_Init、 停止 EMDC、然后启动 EMDC EMLibGUIApp_Init 时  

电源误差:0.5%  

您能向我们推荐问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这里的响应出现延迟。 这不是我们以前看到的、更有可能是在初始启动时利用先前数据的问题。 您是否已运行校准并在闪存中对这些值进行了分类? 在 EMDC 启动之间是否对器件进行了完全复位?  您在单独运行时是否看到此错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace H:

    感谢您提供一些建议。

    系统将校准值存储在外部存储器中、我已经检查 gEmSWConfig 和 SD24寄存器中的值在正常(误差0.5%)和异常(16%)之间是否相同。