This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F417:48引脚无输出信号

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221044/msp430f417-48-pin-has-no-output-signal

器件型号:MSP430F417

尊敬的团队:

 

希望您做得好!

 

我们的客户最近遇到了一个问题、即 MSP430F417的48引脚无信号输出。

按照所示的步骤操作、如吹气:

1.连接 MSP430电源,连接并设置频率指示器。

2.已打开电源,正在等待系统初始化。 当示波器和频率指示器上有波形时、调整了有值的 C9、从而将频率设置在32.7679-32.7681 KHz 的范围内。

大部分 MSP430F417能够正常输出信号、有一点点在48引脚上不能输出信号。

原理图如下所示;

您能帮我核对一下吗?

非常感谢!

此致、

锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高氙气灯、

    TP3 nad TP9? 您的代码的预期电压是多少? 高电平或低电平?

    谢谢!

    此致

    Johnson