This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:关于超声波水表测量速率

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1221151/evm430-fr6047-about-ultrasonic-water-meter-measuring-rate

器件型号:EVM430-FR6047

尊敬的 Champs:

我们的用户指南建议以每秒一次的频率进行测量。

这种实用的测量速率是否可用于大规模生产?

在实际用例中、客户是否应使用更高的测量速率以获得更准确的结果?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这是所有测试以及网上发布的准确性结果中使用的速率。   

    就精度而言、不一定是这样。  但请记住、较高的测量速率会增加功耗。  这就是许多客户使用此测量速率的原因。 它是精度和功率之间的折衷。