This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6426:未使用的 LCD 输出引脚所要求的状态

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220547/msp430fg6426-unused-lcd-output-pin-recommanded-state

器件型号:MSP430FG6426

大家好

如果未使用 MSP430FG6426 COM0 (PZ 中的30)引脚、

是否存在已命令的连接状态?

在数据表7.6 (未使用引脚的连接)中、没有 COM0 (仅 LCD 输出模拟引脚)。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fg6426.pdf

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    很抱歉回复延迟。 如果未在数据表中列出、您可以在未使用时将其打开。

    同时、在 勘误表中描述了一个 LCD 模块问题、如果您使用的是 COM0、请小心。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的信息。

    我将在 LPMx.5中使用 LCDB。

    此致、

    GR