This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:带 GUI 的温度补偿

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117EVM, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220969/evm430-fr6043-temperature-compensation-with-gui

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TMP117EVM

我们正在考虑使用 EVM430-FR6043监测氢气浓度、但不能使用 TMP117EVM。 我们想知道如何使用  EVM430-FR6043来使用 PT100 RTD 监测温度? 是否有升压器?或者我们是否必须设计一个电路将 RTD 转换为 I2C 或 SPI?

感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您需要为 PT100设计 AFE 电路、然后连接到 EVM430-FR6043以进行温度测量。

    谢谢!

    此致

    Johnson