This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5504:适用于 Windows 的 USB 驱动程序

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220021/msp430f5504-usb-driver-for-windows

器件型号:MSP430F5504

您好!

我的客户正在考虑使用 MSP430F5504 USB。
MSP430是 USB 器件、Windows 是 USB 主机。
客户想知道是否有可用的 Windows 设备驱动程序、以便 Windows 正确检测 MSP430。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Win 10/11上、应该自动枚举 HID/CDC 设备、而不要求提供任何驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaichiro:

    集成式 USB 接口是 一个全功能全速且完全符合 USB2.0规范的 USB 器件。

     如果您已经为其加载了正确的代码、应该会像 zrno 所说的那样自动检测到它。 希望它对您有所帮助。

    B.R.

    Sal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sal、zrno、

    感谢您的快速回复!

    谢谢。此致、
    田代浩一郎