This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:CapTIvate 互电容按钮的距离。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1220075/captivate-fr2633-distance-of-button-for-mutual-capacitive-for-captivate

器件型号:CAPTIVATE-FR2633

大家好

我的客户已计划为 CapTIvate 传感器设计 PCB。

以 PCB 标识符显示。 我们对按钮有一些问题。

--

问题1:在技术指南设计中、设计允许植物离植物的距离有多近?

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#id49

--

问题2:在本文档设计(P9,图6)中, 设计允许植物与植物之间的距离有多近?

https://www.ti.com/lit/ug/tiduav1/tiduav1.pdf

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    TX 和 RX 越靠近、检测距离就越小。

    我建议您参考我们的 EVM 板来进行设计。

    伊森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我知道、要 降低检测距离、需要增加传感器电容(增大电容、需要将 TX 靠近 RX)。

    感谢您的支持。

    此致、

    GR